シリアルインターフェイスIICAでデータを取得できません

ボッシュさんのBMP180 気圧センサで気温のデーターを取得しようとしているのですが、うまくいきません。
ご指導お願いします。個人的には下のコードで、パソコンの方でなにか数字がでると思っているのですが、000でした。
抵抗値か転送クロックに問題があるように思っています。よろしくお願いいたします。

 

環境
e2 studio Version:5.3.1.002 評価期間の有効期限が切れています。
RL78/G10+E2 Lite

 

周辺機能の設定の転送クロックは100000です。

抵抗は5kΩ位です。

 

/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */
char buf[256]="";
char data[10]="";
unsigned long millisec;
void sleep(long i_end_millisecond);
void uart(void);
/* End user code. Do not edit comment generated here */ 

 

static void R_MAIN_UserInit(void)
{
    /* Start user code. Do not edit comment generated here */
    EI();
    R_UART0_Start();
    buf[0]=0xF4;
    buf[1]=0x2E;
    buf[2]=0x00;
    R_IICA0_Master_Send(0xEE, (uint8_t *)buf, 2,20);
    sleep(20);
    while (1U){
        //R_UART0_Receive((uint8_t *)rx_buf,10);
     uart();
     sleep(10);
    }
    R_UART0_Stop();
    /* End user code. Do not edit comment generated here */
}
/* Start user code for adding. Do not edit comment generated here */
void uart(void){
    int i;
    R_IICA0_Master_Receive(0xEF, (uint8_t *)buf,256,20);
    for(i=0;i<256;i++){
     if((i%8)==7){
      sprintf_tiny(data,"%03d,%03d\n ",i,buf[i]);
     }else{
      sprintf_tiny(data,"%03d,%03d ",i,buf[i]);
     }
    //R_UART0_Send((uint8_t*)message,strlen(message));
    R_UART0_Send((uint8_t*)data,10);
    sleep(15);
   }
}
Parents
  • IICの送受信の経験は有りますか?
    IICの信号の中身の意味は分かってますか?
  • シリアルアレイユニットのIIC00で表示器に文字を出したことがあります。
  • チョコです。
    止めた方がいいと思います。
    通常,ループバックはUARTなどで行いますが,I2Cでは不確実なもの同士を接続しても混乱が広がるだけです。
    接続するなら,動作が確認されたものにすべきです。
    なお,IICA0は自分で送信した情報を同時に受信もおこなっているので,そのままでループバックしているのと
    同じになっています。

    BMP180のようにレジスタアドレスを指定してアクセスするタイプのスレーブを制御するマスタ(テストプログラム)を
    作成したことがありますが,使用したデバイスはRL78/G13でRL78/G10とは機能が異なるので,そのままでは動作
    しません。イメージ的には,以下のアプリケーションノートのRL78/I1DのIIC00をRL78/g13のIICA0に変更したものです。
    ANの「5.6.15 RAM からのデータ受信」で説明しているg_iic_get_data ()関数が参考になるかと思います。

    www.renesas.com/.../r01an3288jj0100-rl78i1d.pdf
  • >止めた方がいいと思います。
    >通常,ループバックはUARTなどで行いますが,I2Cでは不確実なもの同士を接続しても混乱が広がるだけです。

     「ループバック」と言うのが良くなかったかも知れない。言いたいのは相手が既製品で無く、送信側受信側とも自分の作ったプログラムで試験し、送信受信が思った通りに動く事をまず確立しましょうと言う事です。
  • チョコです。
    >言いたいのは相手が既製品で無く、送信側受信側とも自分の作ったプログラムで試験し、送信受信が思った通りに動く事をまず確立しましょうと言う事です。
    それで,一番苦労しました。おかしいときに,原因を絞り込む必要があるわけですが,I2Cバスはマスタとスレーブの
    両方がきちんとしていないと正常にやり取りできません。そんな時に,片方だけ確実なものがあれば,それに対して
    反対側だけをデバッグすることで,絞り込みができます(それでも仕様はきちんと理解していないとダメですが)。
    両方を同時にやってしまうと,仕様を逸脱したものができることがあり,お互いの間では通信できても,他には流用
    できないことがあります(以前ののアプリケーションノートのプログラムがそうでした)。
    と,言うことでできるだけ,きちんとしたものに合わせていくようにしています。
  • わわいです
    まー、やっぱSCLとSDAをオシロで見ながらデバッグしないとどーしよーもないってことで。。
    #そして最初に戻ると
  • 最初に戻る前に寄り道をさせて頂きます。
    イチゴのようなのでi2cをdetectするようなことをしたいです。さっと環境作れないので確認していないのですがコマ
    ンドのi2cdetecです。けっこう色々なスレーブを見つれたと思います。

    こんなかなと思い作成して見ましたがダメでした。ご指導お願いします。

    /* Start user code for global. Do not edit comment generated here */
    char buf[256]="";
    char data[10]="";
    unsigned long millisec;
    void sleep(long i_end_millisecond);
    void i2cfind(void);
    /* End user code. Do not edit comment generated here */

     

     void i2cfind(void){
     int ad;
     MD_STATUS status;
     for(ad=0;ad<1024;ad++){
      buf[0]=0x05; //ENQ?
      buf[1]=0x00;
      status=R_IICA0_Master_Send((uint8_t)ad,(uint8_t *)buf, 1,(int8_t)100);
      sleep(10);
      if( status==MD_OK ){
       sprintf_tiny(data,"%04d OK ",ad);
       R_UART0_Send((uint8_t*)data,strlen(data));
       sleep(15);
      }else{
       sprintf_tiny(data,"%04d NG ",ad);
       R_UART0_Send((uint8_t*)data,strlen(data));
       sleep(15);
      }
      if((ad%6)==0){
       sprintf_tiny(data,"\n");
       R_UART0_Send((uint8_t*)data,strlen(data));
       sleep(15);
      }
     }
    }

     

    環境
    e2 studio Version:5.3.1.002 評価期間の有効期限が切れています。
    RL78/G10 16ピン+E2 Lite

  • チョコです。
    I2Cバスでは,スレーブアドレスの上位4ビットが0b0000と0b1111は拡張コードとして,通常のI2Cスレーブは
    存在しないはずです。通常EEPROM等は0b1010xxxが使われていますし,BMP180は通常の7ビット・アドレスの
    最後の0b1110111を使っています。
    また,10ビット・アドレスと言うことで,0~1023を指定されようとしていますが,通常の7ビット・アドレスと10
    ビット・アドレスはアドレス指定が異なります。少なくともコード生成は10ビット・アドレスには対応していません。
    通常のデバイスは殆ど7ビット・アドレスです。(10ビット・アドレスはスレーブアドレス部が0b11110xxで,最初の
    データが下位8ビット分のアドレスになるので,やり方はレジスタ・アドレスを指定するのににていますが。)
    今,RL78/G13用のプログラムをRL78/G10に移植中しています。環境が揃わないので,プログラムの移植だけに
    なりますが,本日中には何かアップできると思います。

  • RL78G10_IICA0.zip

    チョコです。

    サンプルプログラム等の「IICマスタ(RL78/G13版)改」はコード生成を初期化だけに使用し,I2Cの実際の処理部はライブラリとしてr_iic_lib.c(及びr_iic_lib.h)として独立させています。これをRL78/G10に書き換えてみました。

    変更点:

    ・割り込みベクタを定義しているpragma指令からレジスタ・バンクを削除

    ・IIC_TM03_init関数のTMR03レジスタをTMR03Lに変更

    これをr_cg_main.cの中で使ったg_IIC_put_data関数とg_IIC_get_data関数でレジスタを内蔵したスレーブ用のアクセス関数(スレーブ・アドレスとレジスタ・アドレスを指定した書き込み関数と読み出し関数)です。ついでに,16ビットのデータの読み出し関数まで作ってみました。余計な処理はできるだけ削除したり,変更しています。まだ,ワーニングは消えていませんが,エラーがなくなったのでアップしておきます。参考にしてください。

  • RL78G10_IICA0_rev2.zip

    チョコです。

    BMP180関係の定数の定義が間違えていた(入れ替わっていた)ところを修正し,温度を読み出す部分を関数にしてしまいました。

    また,前回出ていたワーニングを消すために関数の引数の部分を変更しました。

    BMP180のデータシートを見ると,計測した結果をEEPROMのデータを使って計算することで,0.1℃単位で温度が得られるとのことなので,温度計算に必要なパラメータをEEPROMから最初に読み出すようにしています。ただし,計算はやっていませんが。

    動作確認はしていませんが,I2Cバスの制御はこんな感じです。一応これで試してみてください。

  • ご指導ありがとうございます。
    サンプルコードをe2-studioのインポートで読み込むとエラーがでました。

    解決には時間がかかりそうです。

  • チョコです。
    以前インストールしたままになっていたe2-studioでインポートをやってみました。
    インポートは指定された手順でやればできました。インポート自体はバージョンの関係でいくつか
    ワーニングが出ましたが,結果としてできたようです。しかし,そのままビルドしたらコード生成した
    だけの部分で2重定義でビルドエラーになったのでそこでやめました。
    やり方に問題があるのではないですか。
    (使用している環境がモバイルノートなので,画面が小さくてe2-studioはとても使う気にならないので,
    ビルドエラーが出た段階でやめました。)

    プロジェクトをそのままインポートするのがNGなら,e2-studioに新しいプロジェクトを作って,そこに
    IICA0関係のファイルをマージすることも考えられます。
Reply
  • チョコです。
    以前インストールしたままになっていたe2-studioでインポートをやってみました。
    インポートは指定された手順でやればできました。インポート自体はバージョンの関係でいくつか
    ワーニングが出ましたが,結果としてできたようです。しかし,そのままビルドしたらコード生成した
    だけの部分で2重定義でビルドエラーになったのでそこでやめました。
    やり方に問題があるのではないですか。
    (使用している環境がモバイルノートなので,画面が小さくてe2-studioはとても使う気にならないので,
    ビルドエラーが出た段階でやめました。)

    プロジェクトをそのままインポートするのがNGなら,e2-studioに新しいプロジェクトを作って,そこに
    IICA0関係のファイルをマージすることも考えられます。
Children
No Data