はじめまして。よろしくお願い致します。
H8/36094を以下のクロック、割込を使用して動かしているのですが、IRQ0の処理がたまに(1,000回に1回くらい)起動しないことがあります。
これは、プログラムでIRQ0の処理の入り口でP81=L、出口でP81=Hとし、オシロでIRQ0とP81を観測することで確認しております。
試しにTimerAの割込周期を約50msecにしたところ、上記の現象は100,000回に1回程度になったのでTimerAが影響しているのだろうとは思いますが、どうしてこうなるのか分かりません。
プログラム中では初期設定以外でIENR1やIビットの操作はしていません。
解決のために何をチェックすればよろしいでしょうか。ご教示いただけるとありがたいです。
CPUクロック
・オンチップオシレータ 10MHzで動作
IRQ0
・割込周期:約50msec、立下りエッジ検出、Lowレベル:約2msec、処理時間:50usec以下
TimerA
・割込周期:819.2usec、処理時間:50usec以下
ADC
・割込周期:50msecごと、処理時間:50usec以下
WDT
・未使用
リカルドさんwrote: said:なんだ、マニュアルを見れば簡単。...略... リセットしたいビットだけ0にして書き込めばよい。[引用終]