RL78のメモリ空間をポインタ経由で正しくアクセスできない箇所(アドレス)がある

はじめまして、よろしくお願いします。

早速ですがRL78のCでポインタを使用してコード領域をアクセスしようとしていますが(たとえば

チェックサムを求める等)、ところどころ、正しいデータが読めないようなので困っています。

CubeSuiteでステップ実行させると、正しい値が変数に入っているのですが、RUNさせると

間違った値が変数に入ってきます。

最初、Flashのメモリウェイト設定がよくないのかと、マニュアルを探しましたが該当箇所を見つけることが

できませんでした。

漠然とした質問ですが、お答えいただけないでしょうか?

ちなみにRL78L13の128k版ですので、ポインタはFAR宣言しています。

よろしくお願いします。

Parents Reply Children