現在 RL78/G1C(R5F10KGC)のUSBポートのファンクション機能を使用して、PC(ホスト)と通信をしたいと考えています。
具体的にはTera term等を利用してPC側からコマンドを送信して、コマンド受信したらRL78を搭載したマイコン基板側で所定の動作を実行したいと考えています。
初心者なもので何か良いサンプルコード的なものがありましたらご紹介頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。
RL78/G1C のサンプルコードは参照されましたか?
hiroさん、こんにちは。NoMaYと申します。藤田さんの仰ることも、もっともだと思ってはいますが、現実には、以下の2点で困惑するのですよね。(1) サンプルプログラムがCS+でビルド出来ない(2) サンプルプログラムでRTOSだと思われるタスクという概念が使われていて理解が難しそう以下、画面コピーです。ドキュメントには以下のようにすれば良いと書いてあるが、、、そのようにしてもCS+でビルド出来ないフォルダやファイルは以下の通りドキュメントにて「予めご理解ください」と言われても、、、正直なところスケジューラだのタスクだのメールボックスだの何のことか分からなくて立ち往生するのです[リンク]RL78/G1Cサンプルコードwww.renesas.com/.../rl78g1c.html#sampleCodesUSB Peripheral Communications Device Class Driver (PCDC) using Basic Mini Firmwareアプリケーションノートwww.renesas.com/.../r01an0555jj0215_usb.pdfRenesas USB MCU USB Peripheral Communications Device Class Driver (PCDC) using Basic Mini Firmwareダウンロードwww.renesas.com/.../D3017763.htmlルネサス設計支援情報検索: RL78/G1Cwww.renesas.com/.../keyword-search.html#genre=designsupport&q=RL78/G1CRulz検索: RL78/G1Cjapan.renesasrulz.com/search?group=31&q=RL78/G1CルネサスFAQ検索: RL78/G1Csupport.renesas.com/.../search?utf8=%E2%9C%93&commit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&query=RL78/G1C
NoMaY さん
> (1) サンプルプログラムがCS+でビルド出来ないこの件についてですが、
CS+に取り込む時に「~ファイルをまとめてバックアップする」のチェックが 入っているとうまく行かない事があります。このチェックを外してみてはいかがでしょう? (下記のFAQ参照)e² studioでは正常にビルドできるプロジェクトをCS+にインポートした所、 CS+ではビルドに失敗してしまいました。どうすれば良いでしょうか? support.renesas.com/.../221609887-FAQ-1011811
hiroさん、こんにちは。NoMaYです。たぶん、以下のMOTファイルをRL78/G1C(R5F10KGC)に焼けば、エコーバックサンプルプログラムが動く筈です。(当方特有の事情によりCC-RL V1.02を使用しています。) なお、Windowsデバイスドライバ(infファイル)のインストールに関しては、別スレッドですが、こちらとこちらが参考になるかと思います。(infファイルは an_r01an0555jj0215_usb\reference\cdc_inf\CDC_Demo.inf です。)Pcdc_RL78G1C.motそれで、これが動いた場合、この後どうしましょうか? 納期までに必要充分な品質のプログラムを作らないといけないと思いますが、2つ前の投稿に書きました (2) サンプルプログラムでRTOSだと思われるタスクという概念が使われていて理解が難しそう、の件は残っているように思います。(ただ、あくまで、私の印象ではありますが。) 正直に言うと、昔のRXマイコンのUSBドライバ(FITになる前のUSBドライバ)が同じような作りになっていまして、その頃に、わけが分からずに放置してしまったことがあります。今回、良い機会だと思い、当時のRXマイコンのUSBドライバのソースをもう一度見てみようとは思っているところなのですが、逆に言うと、この後は余りお役に立てないかも知れないです。(あと、今更ですが、実は、私はRL78/G1Cの基板を1つも持っていません。)このサンプルプログラムで進むのがいいのか、hiroさんのもともとの投稿のレジスタ直接操作で進むのがいいのか、、、
hiroさん、こんにちは。NoMaYです。すみません。自分が昔のRXマイコンのUSBドライバで一度挫けてしまったことがあったので、変なことを言ってしまったように思います。(そもそも、挫けてしまったのは自分の能力不足ですね。) また、スレッドの出だしで少し回り道することになったようなところもあって、何か考え過ぎてしまったような気もします。ひとまずRL78/G1Cのサンプルプログラムには辿り付けて、どのファイルをどのように使用して良いかまったく分からない状況は脱することが出来ると思いますので、素朴に考えれば、このサンプルプログラムでやってみるのが良いですよね。(他の(ルネサスさん以外の)サンプルプログラムより使っている方々は多い筈ですし。(というか他にはサンプルプログラムは無いかも知れないですし。)) 失礼しました。