E1エミュレータをRX631に接続したいのですが

お世話になりますIKUZOです
E1エミュレータをRX631に接続したいのですが
マニュアルに書いてありますかね?
評価ボードの回路図なんて購入しなくてもありますか?
E1エミュレータの説明書に書いてありますか、読んでみます。

Parents Reply Children
  • Sugachanceさん紹介の資料の回路図も見てみます

  • この件残念でした、わたくし作成の基板ですが

    下記の信号で競合します、

    TMS→NCONFIG(FPGAのコンフィグレーションの開始信号)

    TRST#→IRQ4

    TDI→RXD1

    TDO→TXD1

    すぐには無理かな、改版基板でも待ちましょうか。

  • 評価ボードYRDKRX63Nに接続できないか、トライしてみます。
  • YRDKRX63Nですが回路図をみるとJ17というのがあるのですが、基板上には
    存在しないみたいで、この基板元から思うのですが、いい加減ですね

    別のスレッドで解決しましたので、よろしくお願いします、上の文は訂正させていただきます

  • IKUZOさん、こんにちは。NoMaYです。

    J17はOnbord J-LinkのRX621のデバッグ用だと思いますよ。RX63Nには繋がってないですよね。

  • NoMaYさん
    といいますと、どういう意味なんですか、つまり評価基板以外の回路図が含まれているんですか?

    評価ボードYRDKRX63NのJ17の件で解決しましたので、よろしくお願いします、

    なるべく早く配線して接続できるようにいたします

  • 回路図を眺めて、これはちょっとと思いました、無理な改造はやめた方がよさそうですね
    皆さんお騒がせして申し訳ありません、この件これで完了とします
    E1で確認したいこともございましたが、特に今急ぐということはありませんので
    不都合があってすぐに解決しないといけないということはありませんので
    次の改版時に回路図を更新してE1が接続できるようにしたいと思います。