評価ボードYRDKRX63NのJ17の件

お世話になりますIKUZOです
だいぶ昔の評価ボードになりますがYRDKRX63NのJ17の件で
私の目がおかしいのでしょうか
回路図にはJ17というコネクタが存在するのですが
実物を見ると無いようなのです
回路図と実物と食い違いがあるのでしょうか?
Kirinさんの回路図にもJ17というコネクタが存在しますが
私のボードにはないのではないかと思います

Parents

  • IKUZOさん、こんにちは。NoMaYです。

    J17はYRDKRX63Nを開発する人向けなので、コネクタは未実装で、スルーホールだけが並んでいる、というやつではないでしょうか? ひょっとすると、LCDの下に隠れているとか、、、

  • This reply was deleted.
  • NoMaYさん
    LCDをめくって確認しましたがないですね

    でもその代わりにつなげそうな抵抗を発見できました

    よく見ると小さいですねー、ありました、

    これがデバック用のRX621なんですか、

    この抵抗の部分に接続したほうが良いですよね。

Reply
  • NoMaYさん
    LCDをめくって確認しましたがないですね

    でもその代わりにつなげそうな抵抗を発見できました

    よく見ると小さいですねー、ありました、

    これがデバック用のRX621なんですか、

    この抵抗の部分に接続したほうが良いですよね。

Children