お世話になりますIKUZOですだいぶ昔の評価ボードになりますがYRDKRX63NのJ17の件で私の目がおかしいのでしょうか回路図にはJ17というコネクタが存在するのですが実物を見ると無いようなのです回路図と実物と食い違いがあるのでしょうか?Kirinさんの回路図にもJ17というコネクタが存在しますが私のボードにはないのではないかと思います
IKUZOさん、こんにちは。NoMaYです。J17はYRDKRX63Nを開発する人向けなので、コネクタは未実装で、スルーホールだけが並んでいる、というやつではないでしょうか? ひょっとすると、LCDの下に隠れているとか、、、
NoMaYさん LCDをめくって確認しましたがないですね
でもその代わりにつなげそうな抵抗を発見できました
よく見ると小さいですねー、ありました、
これがデバック用のRX621なんですか、
この抵抗の部分に接続したほうが良いですよね。
NoMaYさんのおかげでこの件完了とさせていただきます。 このRX621デバッグ以外の用途にもつかえそうですね。