RXのRIICでのSMBus動作について

RX230を使用しています。

RIICのレジスタにSMBus選択ができるようなビットがありますが、これはホストアドレス検出の有効/無効だけで、

SMBusとして使用する場合、このI2Cで実現できると理解していますが、この理解は正しいでしょうか。

RIICのFITモジュールで実現しようと考えていますが、SMBus動作させるのには問題ありませんでしょうか。

ちなみに、ハードの構成として、マイコンとSMBus相手先基板の間にI2Cスイッチが入っています。

このI2CスイッチはI2C通信でチャンネルを切り替えるのでI2C通信も同じラインでしなければならず、

I2Cスイッチ相手でのI2C通信はFITモジュールで実現できています。

開発工数短縮のためにFITモジュールを使用しましたが、SMBus動作に支障があるとなると。。。

  • わわいです
    その理解で正しいです。
    が、FITモジュールってのはこっちでは使ってないので細かいことはわかりませんが。
    まあそれよりも、そのIICスイッチってモノがSMBUSに対応するかどうかってところを心配したほうがいいかもしれません
  • わわいさん

    ありがとうございます。
    I2CスイッチはSMBusに対応しています。
    FITモジュールで今のところ動作しているので、補えないところがあればまた検討することにします。