RX230を使用しています。
RIICのレジスタにSMBus選択ができるようなビットがありますが、これはホストアドレス検出の有効/無効だけで、
SMBusとして使用する場合、このI2Cで実現できると理解していますが、この理解は正しいでしょうか。
RIICのFITモジュールで実現しようと考えていますが、SMBus動作させるのには問題ありませんでしょうか。
ちなみに、ハードの構成として、マイコンとSMBus相手先基板の間にI2Cスイッチが入っています。
このI2CスイッチはI2C通信でチャンネルを切り替えるのでI2C通信も同じラインでしなければならず、
I2Cスイッチ相手でのI2C通信はFITモジュールで実現できています。
開発工数短縮のためにFITモジュールを使用しましたが、SMBus動作に支障があるとなると。。。