SH7216シリーズをデバッグしたいのですが,
SH用エミュレータ「E10A-USBエミュレータ」は私が調べたところ,10万円以上して高いです.
他に安いエミュレータはありませんか?
統合開発環境はHigh-Performance Embedded Workshopです.
よろしくおねがいします.
cc_drinkさん E1-USBエミュレータであれば1万円ほどで、たぶんサポートしてると思いますが。
SCI接続のprintfデバッグでFDTを使用すれば無料ですよ。
じまさん そうですよね.無いですよね. 書き込みだけならできるのですね.特はまだ勉強段階なため, それでやってみたいと思います.
ありがとうございました.
cc_drinkさん、こんにちは。NoMaYと申します。ちょっと脱線して申し訳ないのですが、どういう経緯で「今から(?)SH7216」なのですか?お仕事ですか?(ひょっとして、派遣会社にお勤めで、次の仕事がSH7216なのが決まって、それで個人的に先に勉強しておこう(でも会社に環境が無い)、とかでしょうか?) それとも、趣味の電子工作ですか?(そうならば、今からSHマイコンを触ろう、と思った理由に興味があります(ちょっと文書の表現が失礼かもとは思いますが)。)
cc_drinkさん、こんにちは。NoMaYです。リプライ有難う御座いました。個人的に先に勉強しておこうということで、自宅で夜とか土曜/日曜に勉強したい、といったところでしょうか。会社にはE10A-USBエミュレータがあるのかも、と思いました。SHマイコンでは、Interface誌の以下のバックナンバに安価な(自作かな?)JTAGデバッガの記事がありますね。(ただし、SH7216では無くSH7262の特集号ですので、SH7262→SH7216に伴う諸々の作業が必要になるかも知れません。) この号は持ってなくて内容は分からないのですが、SHマイコンの安価なデバッグ環境で検索にヒットするものは、この号関連のものかな、という気がします。Interface誌 2010年6月号 目次https://interface.cqpub.co.jp/magazine/201006-2/「Appendix 21万円を切る価格で本格的な開発環境を準備できる安価なJTAGデバッガで付属SH-2A基板をデバッグしよう」余談ですが、検索していて気付いたのですが、Interface誌の付属基板のサポートをしていたサイトが無くなって、サポートページのURLが以下の例のように変わっていました。SH-2Aマイコン基板スタートアップ・ファイルを用意しました(旧) http://www.kumikomi.net/interface/editors/2010/06/sh-2a_4.php(新) https://www.cqpub.co.jp/interface/kumikominet/editors/2010/06/sh-2a_4.html