SHマイコンの低価格エミュレータについて

SH7216シリーズをデバッグしたいのですが,

SH用エミュレータ「E10A-USBエミュレータ」は私が調べたところ,10万円以上して高いです.

他に安いエミュレータはありませんか?

統合開発環境はHigh-Performance Embedded Workshopです.

よろしくおねがいします.

 

Parents
  • cc_drinkさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    ちょっと脱線して申し訳ないのですが、どういう経緯で「今から(?)SH7216」なのですか?お仕事ですか?(ひょっとして、派遣会社にお勤めで、次の仕事がSH7216なのが決まって、それで個人的に先に勉強しておこう(でも会社に環境が無い)、とかでしょうか?) それとも、趣味の電子工作ですか?(そうならば、今からSHマイコンを触ろう、と思った理由に興味があります(ちょっと文書の表現が失礼かもとは思いますが)。)

Reply
  • cc_drinkさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    ちょっと脱線して申し訳ないのですが、どういう経緯で「今から(?)SH7216」なのですか?お仕事ですか?(ひょっとして、派遣会社にお勤めで、次の仕事がSH7216なのが決まって、それで個人的に先に勉強しておこう(でも会社に環境が無い)、とかでしょうか?) それとも、趣味の電子工作ですか?(そうならば、今からSHマイコンを触ろう、と思った理由に興味があります(ちょっと文書の表現が失礼かもとは思いますが)。)

Children
  • NoMaYさん

    ほぼその通りです.

    会社でSH7216を使っているのですが,今後,そのファームを修正する可能性があるかもしれないため,
    勉強しています.

    趣味で電子工作ならば,RX,RZとか使ってみたいですね.