はじめまして。
初めてCS+を使ってC言語によるプログラムを作成したのですが、同じプロジェクト・ソースファイルを使用しているのに違うPCを使用したら処理速度が遅くなりました。
もともとWindous10 32bit CORE i3のPCでプロフラムを作成して、それをWindous10 64bit CORE i5のPCで動かしたら遅くなったのでPCのスペックで処理速度は変わってくるのでしょうか?
通信はE1エニュレータで行い、マイコンはRL78/F13を使用しています。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
AOさん、こんにちは。NoMaYと申します。もう少し具体的に何の処理速度が遅くなったか(処理時間が長くなったか)を知りたいです。ビルド時間でしょうか?ダウンロード時間でしょうか?それともエディタウィンドウ上でのカーソル移動速度とかでしょうか?ちなみに、ビルド時間に関しては、ウィルススキャンソフトの種類の違いも結構関係しそうです。私のPCの一つには、NTT回線を契約した時のディスクに付いてきたTREND MICROのウィルススキャンソフトが入っているのですが、それによる「リアルタイムスキャン」を無効にした場合、ビルドが2~3倍速くなったりしますね。あと、CS+の64ビット版は無いです。(e2 studio(というかベースのEclipse)はメモリイーターですので、最大でも3GBしか使えない32bit版から、Windows10 Home 64bit版で128GB、Windows 10 Pro/Enterprise/Education 64bit版では2TB、まで使えるという64bit版へ移行して行くのは、e2 studioではそうせざるを得ないかな、とは思います。)[追記] 19:21それから、どれぐらい遅くなったのかも知りたいです。