CS+ PCのスペックによる処理速度の違い

はじめまして。

初めてCS+を使ってC言語によるプログラムを作成したのですが、同じプロジェクト・ソースファイルを使用しているのに違うPCを使用したら処理速度が遅くなりました。

もともとWindous10 32bit CORE i3のPCでプロフラムを作成して、それをWindous10 64bit CORE i5のPCで動かしたら遅くなったのでPCのスペックで処理速度は変わってくるのでしょうか?

通信はE1エニュレータで行い、マイコンはRL78/F13を使用しています。

初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

Parents
  • AOさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    もう少し具体的に何の処理速度が遅くなったか(処理時間が長くなったか)を知りたいです。ビルド時間でしょうか?ダウンロード時間でしょうか?それともエディタウィンドウ上でのカーソル移動速度とかでしょうか?

    ちなみに、ビルド時間に関しては、ウィルススキャンソフトの種類の違いも結構関係しそうです。私のPCの一つには、NTT回線を契約した時のディスクに付いてきたTREND MICROのウィルススキャンソフトが入っているのですが、それによる「リアルタイムスキャン」を無効にした場合、ビルドが2~3倍速くなったりしますね。

    あと、CS+の64ビット版は無いです。(e2 studio(というかベースのEclipse)はメモリイーターですので、最大でも3GBしか使えない32bit版から、Windows10 Home 64bit版で128GB、Windows 10 Pro/Enterprise/Education 64bit版では2TB、まで使えるという64bit版へ移行して行くのは、e2 studioではそうせざるを得ないかな、とは思います。)

    [追記] 19:21

    それから、どれぐらい遅くなったのかも知りたいです。

  • NoMayさん、ご指摘ありがとうございます。
    AOさん、64bit版が無いのにあのように記載して、探すのにお手数をかけさせたかも...すみませんでした。

    しかし、今後、統合開発環境の主流はe2studioになっていくのでしょうか。
    Eclipseは、javaやAndroidアプリで使ったのですが、動作が全般的に重くて大嫌いなんですけどね。
Reply
  • NoMayさん、ご指摘ありがとうございます。
    AOさん、64bit版が無いのにあのように記載して、探すのにお手数をかけさせたかも...すみませんでした。

    しかし、今後、統合開発環境の主流はe2studioになっていくのでしょうか。
    Eclipseは、javaやAndroidアプリで使ったのですが、動作が全般的に重くて大嫌いなんですけどね。
Children
No Data