初めて投稿させていただきます もぐら と申します。
よろしくお願い致します。
RL78G13マイコンをE2シミュレータLiteを使用してCS+でデバッグを行っております。
CS+にてメモリ表示機能([表示]->[メモリ])を使ってコード・フラッシュメモリを確認してみたところ、
ベクタテーブルの0x00000番地がダウンロードしたmotファイルと異なるデータとなっておりました。
■ダウンロードしたmotファイルのデータ
S1130000D800FFFF00000000000000000000000016
■CS+からメモリ表示機能を使用した時に表示されたデータ
00000 | D0 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
また、プログラムで0x00000番地を直接リードしてみましたが、こちらもメモリ表示機能と同じく”0xD0”が取得されました。
そこで質問させていただきたいのですが、RL78G13マイコンのコード・フラッシュメモリはCS+からのメモリダンプや
プログラムからのリードでは確認することが出来ないのでしょうか?
また、リードするための設定や手順などありましたら教えていただけると幸いです。
チョコです。
".textf"と言われてもあまりに漠然としすぎています。
使用されているデバイスがR5F101GFということは、コードフラッシュは96Kバイトで、16ビットで
アクセスできる範囲(64kバイト)を超えているので、アクセス方法に問題があるような気がします。