マイコンからSDカードへの書き込みについて

こんにちは。softmです

以前,タイマーの使い方を教えていただいたものですが,そちらの問題は

解決いたしましたので,新たに質問をさせていただきます。

これまではシリアル通信でデータをパソコンに送信していました。

それを,パソコンではなくSDカードに保存したい(可能であればCSVファイルで)のですが,やり方が全く分かりません。

ちなみにマイクロSDカードスロットDIP化キット(秋月電子:K-05488)を使用して書き込みを行うつもりです。

どなたかわかる方ご教授願います。

使用しているマイコンはRX65N,開発環境はCS+です。

Parents
  • まず回路設計で

    パソコンではなくSDカードに保存したい(可能であればCSVファイルで)

    SPIで

    マイクロSDカードスロットDIP化キット(秋月電子:K-05488)

    に接続します

    どのポートを使用するか決めます

    プルアップ抵抗等忘れないようにします

    ドライバーソフトを導入します

    SPIのSDインターフェースドライバーソフトと

    FATシステムのインターフェースドライバー

    ライブラリーで提供されているものや

    ソースレベルでオープンソースとして提供されているもの

    で有料や無料のものがありますどれを使用するか決めてください

    一応導入済みとなればそれをテストすることが必要です

    テスト済みとなれば

    パソコンではなくSDカードに保存

    が実現できるようになります

    RX65N,開発環境はCS+

    のOSかBIOSでもあれば簡単なのですが、たぶん無いと思いますので

    どこかからドライバーソフトを探してきて

    ゴリゴリやる必要があると思います

    自分もそのようにしてやっています、出来ますよ

    一生懸命SDやらFATやら勉強してください。

Reply
  • まず回路設計で

    パソコンではなくSDカードに保存したい(可能であればCSVファイルで)

    SPIで

    マイクロSDカードスロットDIP化キット(秋月電子:K-05488)

    に接続します

    どのポートを使用するか決めます

    プルアップ抵抗等忘れないようにします

    ドライバーソフトを導入します

    SPIのSDインターフェースドライバーソフトと

    FATシステムのインターフェースドライバー

    ライブラリーで提供されているものや

    ソースレベルでオープンソースとして提供されているもの

    で有料や無料のものがありますどれを使用するか決めてください

    一応導入済みとなればそれをテストすることが必要です

    テスト済みとなれば

    パソコンではなくSDカードに保存

    が実現できるようになります

    RX65N,開発環境はCS+

    のOSかBIOSでもあれば簡単なのですが、たぶん無いと思いますので

    どこかからドライバーソフトを探してきて

    ゴリゴリやる必要があると思います

    自分もそのようにしてやっています、出来ますよ

    一生懸命SDやらFATやら勉強してください。

Children