こんにちは。softmです
以前,タイマーの使い方を教えていただいたものですが,そちらの問題は
解決いたしましたので,新たに質問をさせていただきます。
これまではシリアル通信でデータをパソコンに送信していました。
それを,パソコンではなくSDカードに保存したい(可能であればCSVファイルで)のですが,やり方が全く分かりません。
ちなみにマイクロSDカードスロットDIP化キット(秋月電子:K-05488)を使用して書き込みを行うつもりです。
どなたかわかる方ご教授願います。
使用しているマイコンはRX65N,開発環境はCS+です。
softmさん、こんにちは。NoMaYです。今の私の理解は以下のような感じです。(これで合っていると思うのですけど、、、 間違ってるかも、、、 こっちの方かな、、、)(1) RXスマートコンフィグレータで以下の画面コピーのFITモジュールを組み込む(新しいバージョンがリリース済みかもです)(2) ソースを生成させる(3) ソースと一緒に生成されたドキュメントを読む(4) ドキュメントの指示に従ってデモプログラムをダウンロードする(5) デモプログラムのドキュメントとデモプログラムのソースを読む以下、RXスマートコンフィグレータの画面コピーです。(すみません、英語表示になってますが、気にしないで下さい。)[関連リンク]MMC/SDCの使いかたelm-chan.org/docs/mmc/mmc.html[関連リンク追加]MMCドライバでのエラーについてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum18/5192/mmc/29363#29363「あと、従来はSDカードの仕様が公開されていなかったので上記のような苦肉の策を採ったのですが、昨今、SD Simplified SpecificationというのがSD Associationから公開されまして、方針を変えました。SD Simplified Specificationに従ったソフト・情報であればルネサスから公開可能という判断しております。まずは、SDHI(SD Host Controller)を載せているRX65N等の製品用にSDHI制御用のSDカードドライバを公開しました。」