こんにちは リューキィと申します。
RX65N Envision Kitでタッチパネル入力から、I/O端子の出力でリレーを動かしたいのですが、A/Dコンバートのユニット0を使うとポート出力が制限されてしまううえ、
回路図上での端子の割り当て先は合っている様なのですが、e2studioで端子割り当てを行うと、「選択されたボードでは現在の割り当て先を使用できません」と黄色表示で警告が出ます。
上記の原因もよくわからず対処出来ません。それ故に、必要としている数の出力端子が確保出来ずに困っています。どなたかこれらの回避方法や、端子の拡張方法などがあればご教授頂きたいです。
よろしくお願い致します。
NoMaYさん ありがとうございます。
以下の画像のような状態になっています。
2枚目は12ビットA/Dコンバータ ユニット0 に出る注意です。
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。PC2とPC3はオンボードのUART⇔USB変換アダプタに接続されていますので、それに対するRXスマートコンフィグレータの干渉チェックが発動しているのでしょうね。(正確には、RXスマートコンフィグレータの干渉チェックというよりは、RX65N Envision Kitのボード定義ファイルによるものだと思いますけれども。)それで、これは、あくまで警告、ですので、ボード上の0Ω抵抗を取り除いてハードウェア的にI/Oポートとして使えるようにしてから、I/Oポート制御を行う以下の何れかのコンポーネントを追加してやれば、I/Oポートとして使えますよ。(コード生成出来ますよ。)(A) CGコンポーネントのポートコンポーネント(B) FITモジュールのR_GPIO_RXモジュール
NoMaYさん こんにちは。 リューキィです。
いえいえ。ありがとうございます。せっかくなのでConfig_PORTの場合の注意点やアドバイスがあれば、ご教授ください。厚かましくてすみません。
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。I/Oポートとして使う場合の小技では無いですけれども、I/Oポートとして端子を使っていない場合でも、プルアップとかドライブ能力とか設定が可能な場合があるので、端子割り込み入力とかUART入力とかで外付けプルアップ無しに出来ないかな、と思った時など、マイコンのハードウェアマニュアルのポート構成の概念図をちょっと確認してみるのも良いかな、と思います。(設定すると黄色の!マークが付くかも知れませんが。) あと、そういう端子割り込み入力とかUART入力とかで使っていても入力ポートとして値を読むことが出来る、というのもあった気がしなくも無いです。(コード生成されたものでは無く、手書きでコードを書いて敢えてそういうことをすれば、ということなので、RXスマートコンフィグレータのGUIとは関係無いのですけれども。)
NoMaYさん、こんにちは。リューキィです。
ご教授ありがとうございます。まだまだ未熟でわからない事ばかりですが、少しずつでも理解していければと思います。
(おかげ様で少し先に進めたんですが、また別のerrorに捕まってしまっています(- - ;))
r_gpio_rxを使用してPC2・PC3の出力を試してみましたが、うまく出力されていませんでした。
同じソースで端子の指定をPC1・PC0に変えてみたところ、そちらは問題なく出力したので、ソース上の問題ではないようです。どなたかわかる方いらっしゃいましたら、ご指導頂ければ幸いです。
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。回路図を見間違えました。R71とR82に0Ω抵抗(もしくは短絡)が必要でした。そうしないと、PC2/PC3がArduinoコネクタD12/D13に繋がりませんでした。すみません。
ご指導ありがとうございます!やっぱり抵抗を外したら物理的に断線してるってことでしょうか?(^^ ;)
であれば、元の様に0Ωの抵抗をはんだ付けすればいいでしょうか?そのうえで、警告を無視するだけでよろしいですか???
違いますね。R71とR82ってことは、R71だけ戻してR65についていた0Ωの抵抗をR82に取り付ければOKでしょうか?
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。> R71だけ戻してそうでは無いです。回路図の画面コピーを取って赤入れしますので、少しお待ち下さい。(あと、少し用事がありますので、その後にリプライします。)
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。以下の回路図の画面コピー(及びユーザーズマニュアルの画面コピー)のように0Ω抵抗を付け替えるのです。(念の為、画面コピーに書き込みました。)[関連リンク]RX65N Envision Kit 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx65n-envision-kit-rx65n-envision-kit
ありがとうございます!無事に使えるようになりました!
回路図のそこに書いてあったのですね。。。まったく見つける事が出来ませんでした。
本当にいつもいつも、ご丁寧にありがとうございます。感謝しかないです。