e2studioでプロジェクトをインポートしたら一部のcppファイルの属性がおかしくなっています。
cppファイルの属性の変更の仕方等解決方法をご存知の方お見えでしたらご教示ください。
属性のおかしいcppファイル→こちらビルドしてもobjが生成されません。
正常なcppファイル
Muraさん、こんにちは。NoMaYです。以下の情報/ファイルを頂けないでしょうか?それから、プロジェクトのファイル一式をzipファイルに固めて、そちらの手元で保管しておいて頂けないでしょうか(調査中に戻せなくなって再現しなくなってしまうことは良くありますので)。(1) プロジェクトをインポートしたe2 studioのバージョン(2) 何をインポートしたのか?(例: 違うe2 studioバージョンで使用していたプロジェクト、違うPCで使用していたプロジェクト、CS+のrcpeファイル、とか)(3) 正しいプロパティとなっていたcppのプロジェクトフォルダからの相対パス(cppファイル自体は中身の空のファイルを当方で作成します)(4) 異常なプロパティとなっていたcppのプロジェクトフォルダからの相対パス(cppファイル自体は中身の空のファイルを当方で作成します)(5-1) インポート前のプロジェクトがe2 studioプロジェクトの場合.projectファイル (インポート前のもの 及び インポート後のもの).cprojectファイル (インポート前のもの 及び インポート後のもの)一応、各ファイルの内容をざっと確認して頂いて、フォルダ名/ファイル名が公開されるのが望ましくない箇所はXXXXといった伏字に書き換えて下さい。(5-2) インポート前のプロジェクトがCS+のrcpeファイルの場合mtpjファイル (インポート前のもの)rcpeファイル (インポート前のもの).projectファイル (インポート後のもの).cprojectファイル (インポート後のもの)一応、各ファイルの内容をざっと確認して頂いて、フォルダ名/ファイル名が公開されるのが望ましくない箇所はXXXXといった伏字に書き換えて下さい。すみませんが、お願いします。
ノーマイさん、こんばんは。ムラです。
e2studio初心者同然で教えて頂き有難うございます。
原因が判明し、対処方法も分かりましたのでご連絡します。
今回の件は、数年以上前のSHのプロジェクトを既存のプロジェクトとしてインポートしてしまったことが原因の1つでした。古いプロジェクトで、CS+でもe2studioでもないものは既存のプロジェクトとしてインポートはしてはいけませんでした。
一旦ソースのあるフォルダごと、プロジェクトから外し、ソースファイルのフォルダとして改めてe2studioで設定し直す方法でフォルダ内の全てのcppファイルが正しい属性になりました。
お騒がせしまして申し訳ございませんでした。