デバッグについて

こんにちは、リューキィと申します。

RX65N Envision Kit で開発をしています。

開発途中にデバッグをして、実機の画面を操作したりしてテストをしているんですが、なぜかデバッグ時にタッチパネル画面が映らなくなりました。

映らなくなる前にしていたのは、メインソースをいじっていたのですが、設定は一切いじっていない状態で、物理的な操作としてSW2を押した後にフリーズして動かなくなりました。

その後、デバッグモードを解除すると画面は映ったのですが、またしてもSW2を押すとフリーズし通常モードでも表示されなくなってしまいました。

回路図を見る限りSW2はP05に繋がっているのは分かったのですが、それが何の影響をもたらしたのかがわかりません。

これらの情報でどなたかわかる方はいらっしゃらないでしょうか。。。

よろしくお願い致します。