書き込みを行わずにmotファイルのベリファイは可能でしょうか?

何らかのmotファイルが書き込まれたH8Sに対して、E8a経由でFDTまたはHEWから接続しています。

現在H8Sに書き込まれているファイルが、あるmotファイルと一致するかどうかを確かめたいのですが、書き込まずにベリファイすることは可能でしょうか?

可能でしたら手順を教えて頂きたく、よろしくお願い致します。

Parents
  • 比較のツールを使えば良いと思います。
    ここのsrec_cmpとか。
    https://srecord.sourceforge.net/
    S-Record formatに対応したエディタの中にも比較の機能を持つものがあります。

  • ご回答ありがとうございます。このツールは、PCに保存されているmotファイルの比較に使えるかと思います。

    マイコンを書き換える事なくPC上のあるmotファイルとマイコンに書き込まれているmotファイルが一致するかを知りたいのですが、そのような事は可能でしょうか?

Reply
  • ご回答ありがとうございます。このツールは、PCに保存されているmotファイルの比較に使えるかと思います。

    マイコンを書き換える事なくPC上のあるmotファイルとマイコンに書き込まれているmotファイルが一致するかを知りたいのですが、そのような事は可能でしょうか?

Children