E1/E2/E2liteエミュレーターはSynergyに対応予定あります?

E1/E2/E2liteエミュレーターはSynergyに対応予定はありますか?

ちょっと気になって。

Parents Reply Children
  • Fujitaさん
    OpenOCDで対応するのはJ-Linkのみなんでしょうかね?
    少なくてもE2はR-CAR対応なのでARMできると思うんですけど。
    そのうち対応するかもしれませんね。
  • Kirinさん、こんにちは。NoMaYです。

    Open OCDでJ-Linkと言うのはどういう事だろうか(Segger社自身からJ-Link GDB Serverが出ているのでGDBと繋ぐにはそれで必要充分だと思っていたので)と思ってググったところ、J-Linkマニアの有志の人たちが対応されたものがあったのですね。

    OpenOCD小ネタ20 - V0.10.0正式リリースされる - ねむいさんのブログ (2017.01.3)
    nemuisan.blog.bai.ne.jp/openocd.zylin.com/?cid=8657
    (トゲのある表現もありますのでURLのみ書きます。)
    (ねむいさんという方はOpenOCDのWindowsバイナリも配布されています。)
    (たぶん、日本で最もOpenOCDについて書かれている方だと思います。)
    (たしか、Eclipseは、お嫌いだった、と思います。)

    Open On-Chip Debugger 公式サイト
    openocd.org/getting-openocd/

    OpenOCD 0.10.0 リリースノート (2017.01.22)
    openocd.org/2017/01/openocd-0-10-0-release-is-out/
    以下抜粋
    JTAG Layer:
    New driver for J-Link adapters based on libjaylink (including support for FPGA configuration, SWO and EMUCOM)
    ...
    Board, Target, and Interface Configuration Scripts:
    ...
    Renesas S7G2 target config
    Renesas DK-S7G2 board config
    ...

    あと、ご存知かもしれませんが、J-LinkはSegger社自身がRXにも繋がるようにしています。また、思うに、S1(5V対応/USB有)とRX113(5V未対応,USB有)/RX130(5V対応,USB無)が、S3とRX231が、S5とRX64Mが、それぞれ競合しているような気もしていて、E1/E2/E2liteに関しては、海外オフィスと国内オフィスの間や国内オフィス内でもRX部門とRenesas Synergy部門の間で何かしら綱引きが行われているのではないでしょうか??? (著しい邪推ではありますが、、、)

    J-Link Renesas RX support - SEGGER
    www.segger.com/j-link-rx.html

    [追記]

    そういえば、Renesas Synergy Platformでは、ThreadX/X-Wareのソースコードが暗号化されていて、Renesas Synergy ISDEではデバッグ時に暗号化解除されたソースコードにステップインしたり(それらのソースコードにブレークポイントを設定したり?)などが出来るものの、ソースコード自体をコピペ出来ないような仕組みがあると、何かで読んだような気がします。OpenOCD + 一般/Launchpadの(またはe2 studio同梱の)ARM GDB + 一般のGDB Hardware Debuggingプラグイン + e2 studioでどこまで出来るかは簡単には予測出来ないですね、、、

  • J-Linkは秋月電子さんのE1の価格の3.5倍程の価格ですね。(E2Lite比では6倍弱程です。) I-Jetも同程度(4倍強程と6.5倍程)ですね。

    Google検索: Segger J-Link price
    www.google.co.jp/search?...q=Segger+J-Link+price

    検索結果の1つ
    www.mouser.jp/Segger-Microcontroller/_/N-1yzs53n/


    Google検索: IAR I-Jet price
    www.google.co.jp/search?...q=IAR+I-Jet+price

    検索結果の1つ
    www.mouser.jp/IAR-Systems/_/?P=1z0jwrv


    E1エミュレータ - 秋月電子
    akizukidenshi.com/.../gM-06155/

    E2Liteエミュレータ - 秋月電子
    akizukidenshi.com/.../gM-10459/

  • ほやさんNoMaYさん情報ありがとうございます。
    Synergyの暗号化ソースコード対応は気づきませんでした。
    未だにE1,E2が未対応なのには私達の預かり知らない理由がありそうですね。
    きっとハード的に対応しても乗り越えるべき課題が多いんでしょうか。

    おとなしくデバッグコネクタを分けるか、外で14ピン-10ピン変換するようにするしかですね。