E1/E2/E2liteエミュレーターはSynergyに対応予定あります?

E1/E2/E2liteエミュレーターはSynergyに対応予定はありますか?

ちょっと気になって。

Parents
  • Open OCD についてはここ(mbedのサイト)に書いてありますが、mbed向けです。
    developer.mbed.org/.../
  • ほやさん
    OpenOCD自体は自分でコンパイルするもんなんですね。
    使用するハードウェア仕様が分かれば色々追加できそうですけれども
    E1やE2エミュレータ向けはルネサスからのリリース待ちですね。
  • なぜE1とかでSynergyをやりたいかと言うと、
    実は、CPU部分だけを交換できるような構成にして、外部に出すI/F(14ピンコネクタ)を共通で使えないかなーと思った次第です。

  • > OpenOCD自体は自分でコンパイルするもんなんですね。
    これもmbedのサイトに書いてありますが、e2 studio V5.2.0以降だとOpenOCDのプラグインは仕込んだ状態になっているのでOpenOCDはいじる必要ないです。
    ビルドの操作はmbedのWebサイト上に作ったプロジェクトをe2 studioで使う時の話です。
    デバッグできるようなELFファイルであればmbedのプロジェクトじゃなくてもいいんでしょうけれども。
  • Kirinさん
    だいぶ話がそれましたが最初の質問に戻ると、

    >E1/E2/E2liteエミュレーターはSynergyに対応予定はありますか?
    >少なくてもE2はR-CAR対応なのでARMできると思うんですけど。
    E2のファームウェアがR-CAR(コアはM7?)に対応して道は開けたように見えますが、
    それに対応するには更にe2 studioのデバッガ側(GDB/GDBサーバ)も
    J-Link用とは別のものを新たに作らないといけないので、
    今すぐできるような話ではないかと。

    >なぜE1とかでSynergyをやりたいかと言うと、
    >実は、CPU部分だけを交換できるような構成にして、外部に出すI/Fを共通で...
    ARMとの接続はCoreSight-10/20ですが、E1規格のコネクタと共用するのは
    難しそうに思います。デバッグI/F付きのCPU基板をゴソっと差し替える、
    とかなら可能かもしれませんが。

    ちなみに、
    >OpenOCDで対応するのはJ-Linkのみなんでしょうかね?
    GR-PEACHはCMSIS-DAPでつなげられるようになっている(それ用のファームが載っている)ので、
    OpenOCDと組み合わせることでJ-Linkなしでもデバッグ環境ができてしまいます。
    上記のmbedサイトの冒頭に「CMSIS-DAPの設定のため...」とあるのはそのことかと。
Reply
  • Kirinさん
    だいぶ話がそれましたが最初の質問に戻ると、

    >E1/E2/E2liteエミュレーターはSynergyに対応予定はありますか?
    >少なくてもE2はR-CAR対応なのでARMできると思うんですけど。
    E2のファームウェアがR-CAR(コアはM7?)に対応して道は開けたように見えますが、
    それに対応するには更にe2 studioのデバッガ側(GDB/GDBサーバ)も
    J-Link用とは別のものを新たに作らないといけないので、
    今すぐできるような話ではないかと。

    >なぜE1とかでSynergyをやりたいかと言うと、
    >実は、CPU部分だけを交換できるような構成にして、外部に出すI/Fを共通で...
    ARMとの接続はCoreSight-10/20ですが、E1規格のコネクタと共用するのは
    難しそうに思います。デバッグI/F付きのCPU基板をゴソっと差し替える、
    とかなら可能かもしれませんが。

    ちなみに、
    >OpenOCDで対応するのはJ-Linkのみなんでしょうかね?
    GR-PEACHはCMSIS-DAPでつなげられるようになっている(それ用のファームが載っている)ので、
    OpenOCDと組み合わせることでJ-Linkなしでもデバッグ環境ができてしまいます。
    上記のmbedサイトの冒頭に「CMSIS-DAPの設定のため...」とあるのはそのことかと。
Children
No Data