e2 studioおよびGUIXを用いて画面設計を行っており、画面の向きを既存の"横長"から"縦長"に変更したいですが、方法をご教授いただけますと大変助かります。
【行った作業】
①e2 studioでサンプルソフト「GUIX "Hello World" for DK-S7G2 GUI Application」を起動させ、DK-S7G2に画面を映しました。
②開発ボードを用いてデバッグすると、"横長"では画面動作を確認できました。
③GUIXの「Configure」-「Project/Displays」から「rotated orientation」をチェックし、GUIX上で画面を縦長に変更しました。
④GUIXでGenerateした後、e2 studioの"Configuration"を開き、Generateした後、ビルド、デバッグを行いました。
⑤すると、画面が正常に映りませんでした(文字にならない画面は表示されました)。
【開発環境】
開発ボード:DK-S7G2
LCDサイズ: 480pixels, 272 pixels
問題解決に至ったようで、良かったです。少し分かったことがあったので、以下にメモしておきます。今まで、SSP v1.2.1で試していたのですが、昨日リリースされたSSP v1.3で試したところ、こんどうさんと同じ問題になりました。この問題解決はちょっと手がかかりそうなので、SSP v1.2.1にマイグレーションしたHello Worldをエクスポートし、それをSSP v1.3にインポートすると、SSP v1.3で動作しました。"GUIX Library Version"はv5.3.3に設定します。GUIX Studioはv5.3.3.7になります。
エクスポートの方法は、「Synergyのプロジェクト管理では、どのファイルが必要ですか?」のページに有ります。ただし、.module_descriptionsフォルダは不要と記述がありますが、これがないとSSP v1.3にインポートしても正常にプロジェクトが開けませんでした。別のバージョンにインポートするときは、.module_descriptionsフォルダありでエクスポートする方が良さそうです。SSP v1.3のプロジェクトを.module_descriptionsフォルダなしでエクスポートし、SSP v1.3にインポートしても問題は発生しませんでした。.module_descriptionフォルダにはファイルが沢山あるので、管理対象にしたくないですね。