ファイルをエクスポートし別フォルダに保存後、保存したファイルを再度インポートして動作させる方法

【開発環境】

SSP 1.3.0

e2 studio 5.4.0.0.23

DK-S7G2

 

ファイルをエクスポートし別フォルダに保存後、保存したファイルをインポートして正常動作させる方法を教えていただけないでしょうか。

一旦作成したファイルを上書き保存せず、保管するために、上記のようなことを試みました。

正常動作する方法がわかればご教授いただけますと大変助かります。

 

【これまで行った動作とエラー】

①e2 studio プロジェクトを右クリックし、「Export synargy project...」から、別フォルダにZipファイルを作成

②e2 studio を終了し、再度立ち上げ、別フォルダを開いて、「インポート」からZipファイルを展開した。

③「Generate Project Content」 → 「ビルド」 を行った。

このとき、以下フォルダがエラーとなり、デバッグできなくなりました。

「Debug」-「synergy」-「ssp」-「src」-「framework」-「tes」-「dave2d」-「subdir.mk」

下記コードが、エラーとなりました。

「 @echo 'ビルドするファイル: $<' 」

 

  • わわいです
    なにをしようとしてるのかがいまいちわからんですが、
    e2Studio のような統合環境ではソースファイル以外のいろんな設定ファイルが生成/更新されるので、おっしゃるようなことはまず無理だと思います。

    そういうことをしたいのなら、統合環境を使わず、自分でmakeファイルを作ってコマンドラインでコンパイルするようにするしかないと思われます
  • Former Member
    Former Member
    zipファイルでエクスポートしたプロジェクトを同じワークスペース内で別のプロジェクト名でビルドしたい、ということでしょうか?

    もしその場合であれば、以下の手順になります。
    [インポート]→[Rename & Import Existing C/C++ Project into Workspace]を選択し、[次へ]をクリック。
    [プロジェクト名]に新しいプロジェクト名を入力し、[アーカイブ・ファイルの選択]で、エクスポートしたzipファイルを選択。