【開発環境】
SSP 1.3.0
e2 studio 5.4.0.0.23
DK-S7G2
ファイルをエクスポートし別フォルダに保存後、保存したファイルをインポートして正常動作させる方法を教えていただけないでしょうか。
一旦作成したファイルを上書き保存せず、保管するために、上記のようなことを試みました。
正常動作する方法がわかればご教授いただけますと大変助かります。
【これまで行った動作とエラー】
①e2 studio プロジェクトを右クリックし、「Export synargy project...」から、別フォルダにZipファイルを作成
②e2 studio を終了し、再度立ち上げ、別フォルダを開いて、「インポート」からZipファイルを展開した。
③「Generate Project Content」 → 「ビルド」 を行った。
このとき、以下フォルダがエラーとなり、デバッグできなくなりました。
「Debug」-「synergy」-「ssp」-「src」-「framework」-「tes」-「dave2d」-「subdir.mk」
下記コードが、エラーとなりました。
「 @echo 'ビルドするファイル: $<' 」