お世話になっております。Sugachanceです。
SynergyS1(S128)を購入して使いたいなと思い、マニュアルR01UM0005EU0100を見ながらプログラムの書き込み・デバッガ方法について調べていたところ、(1)Serial programming mode(2)On-chip debug modeで書き込みや(2)ならデバッグができると理解しました。(1)についてはPage 75を見るに、MDピンを0にしてリセットをかけるとSCI boot mode(Serial programming mode)に移行してSCI9経由でプログラムが書き込めそうなことは分かりましたが、(2)への移行についてで困っています。DBGENを1にすればOn-chip debug modeになりそうなのですが
DBGEN の説明(Page 158)に
[Setting condition]・Writing 1 to the bit when the debugger is connected.
とあります。これは デバッガを接続すると(SWDIO,SWCLK,RESETにJ-LINK等のデバッガがつながると)自動的にDBGEN bitが1になるという認識で合っているのでしょうか?設定するとすれば、どうやって設定するのでしょう?(必ずSerial programming modeを通る???)
英語が苦手なのと(汗)、J-LINKが載った評価ボード以外でARMコアマイコンを使ったことがないのでいろいろ間違っている気がしますが、知っている方がおられましたら教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。