PCLKAが供給されるモジュールに書込みできません

こんにちは。

S7G2のデバッグ中です。

周辺モジュールクロックA(PCLKA)が供給されるETHERC、SCIなどのレジスタに書込みできません。

e2studioのdebugでレジスタに直接書込みしても変化しません。

PCLKBのモジュールは書込みできます。

 

クロック設定は下図のようになっています。

何か考えられることがあればご教示お願いいたします。

Parents
  • わわいです
    S7G2は使ったこと無いんでピント外れかもしれませんが、、

    まず、RXなんかでは、レジスタライトプロテクション機能ってのがありますが、そう言うのでプロテクトされてたりとかはないでしょうか

    また、使おうとするデバイスのスタンバイコントロールレジスタってのがあると思いますが、それをイネーブルにしないとそのデバイスは使用可能になりません。そこらへんは大丈夫でしょうか。


Reply
  • わわいです
    S7G2は使ったこと無いんでピント外れかもしれませんが、、

    まず、RXなんかでは、レジスタライトプロテクション機能ってのがありますが、そう言うのでプロテクトされてたりとかはないでしょうか

    また、使おうとするデバイスのスタンバイコントロールレジスタってのがあると思いますが、それをイネーブルにしないとそのデバイスは使用可能になりません。そこらへんは大丈夫でしょうか。


Children
No Data