こんにちは。
S7G2のデバッグ中です。
周辺モジュールクロックA(PCLKA)が供給されるETHERC、SCIなどのレジスタに書込みできません。
e2studioのdebugでレジスタに直接書込みしても変化しません。
PCLKBのモジュールは書込みできます。
クロック設定は下図のようになっています。
何か考えられることがあればご教示お願いいたします。
わわいです S7G2は使ったこと無いんでピント外れかもしれませんが、、
まず、RXなんかでは、レジスタライトプロテクション機能ってのがありますが、そう言うのでプロテクトされてたりとかはないでしょうか
また、使おうとするデバイスのスタンバイコントロールレジスタってのがあると思いますが、それをイネーブルにしないとそのデバイスは使用可能になりません。そこらへんは大丈夫でしょうか。