PCLKAが供給されるモジュールに書込みできません

こんにちは。

S7G2のデバッグ中です。

周辺モジュールクロックA(PCLKA)が供給されるETHERC、SCIなどのレジスタに書込みできません。

e2studioのdebugでレジスタに直接書込みしても変化しません。

PCLKBのモジュールは書込みできます。

 

クロック設定は下図のようになっています。

何か考えられることがあればご教示お願いいたします。

Parents
  • わわい様、ありがとうございます。
    ライトプロテクションには関係ないレジスタでも書込みできません。
    デバイスのスタンバイコントロールレジスタというのは見当たらないのですが、もう一度確認してみます。

    PCLKAのモジュールだけと思っていましたが、PCLKBのモジュールでも書込みできないものがありました。
    クロックの問題ではないのかも知れません。
    もう少し調べてみます。
  • わわいです
    CPUのハードウエアマニュアルの、消費電力低減機能、とか、スタンバイ機能、とかなんとかそこらへんの項目にあると思います。
    参照してみてください
Reply
  • わわいです
    CPUのハードウエアマニュアルの、消費電力低減機能、とか、スタンバイ機能、とかなんとかそこらへんの項目にあると思います。
    参照してみてください
Children
No Data