AE-CLOUD2のS1スイッチとは?

こんにちは。初めて投稿します。よろしくお願いします。

 

AE-CLOUD2のクイックスタートガイドであるSynergy Enterprise Cloud Toolbox Demoを読みすすめています。

https://cloud.renesassynergy.com/app/index.html#/device/development-kit

↑からダウンロードできるPDFです。

 

5ページ目に"The application enters command line interface(CLI) mode if S1 switch ..."という文があるのですが、このS1 switchが何なのかわかりません。AE-CLOUD2のユーザマニュアルもざっと見たのですがS1スイッチなるものを見つけられません。

 

どなたか分かる方がいましたらご教示お願いします。

Parents Reply Children
  • 確かにPush Button (User)を押すと意図通りの動作をしました。ありがとうございます。
  • ボードの印刷をよく見ると、スイッチに隠れてよく見えませんがPush Button (Reset)にS2、Push Button (User)にSとだけ書いてありました。おそらくスイッチを外すとS1の字が見えると思います。
    みなさん回答ありがとうございました。