ADC 周期フレームワークモジュールのサンプリングレート設定について

ADC周期フレームワークモジュールを使用して、16kHzのサンプリングレートでAD変換を実行したいのですが、4kHzまでしかうまくいきません。

16kHzで使用するための設定などございましたら、ご教示いただきたく思います。

※g_time0のPeriod Value / Unitの設定変更は試みておりますが、正しくデータ取得できませんでした。

【使用ボード】

  •  TB-S5D5

【使用コード】

  • ADC定期フレームワークモジュール

【変更内容】

  • [BSP]タブ
    • ボード:[S5D5 TB]
    • デバイス:[R7FS5D57C3A01CFB]
  • [Pins]タブ
    • [Peripherals]→[analog:ADC]→[ADC0] AN00:[P000]
  • [スレッド]タブ
    • g_adc0
      • Channel0:[Use in Normal/GroupA] [Enables]
      • Temperature Sensor:[Unused] [Disable]
       
    • g_time0
      • Period Value:[63]
      • Period Unit:[Microseconds]

【実施内容】

  • 以下のようにデータをANN000から入力する

 

  • AD変換結果をUart出力し、エクセルで折れ線グラフを作成

 

  • グラフから16Khz(63Microseconds)でのデータ取得ができていないことを確認した
Parents Reply Children
No Data