RTCを使用した時計表示機能を評価しています。
電源を投入したまま長期間放置している分には、ずれは精度内に収まります。
しかし、電源を入り切りするしてみると、100回程度の入り切りで分単位で時間が遅れてしまいます。
SSPのデフォルト設定では、リセット時にサブクロックの発信が停止するようになっていたので
停止しないように対処済みなのですが、それでもずれが発生しています。
バックアップ用の電源供給も安定しており、サブクロックの波形も確認しましたが問題はありません。
そのため、原因が特定できずに困っております。
どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?
<動作環境>
Device:R7FS7G27H2A01CBD
SSP:1.7.5