Custom User BoardプロジェクトにTraceXを追加で#error "Secure builder required to compile this file"

お世話になります。

表題の通り、エラーが発生して困っております。

どなたか解決方法をご教授いただけると助かります。

行った作業は以下となります。

①TraceX_5.2.0をC:Express_Logic下にダウンロード

②Synergy ConfigurationのTreadsタブでHAL/COMMONにThreadX Sourceを追加しプロパティでEvent TraceをEnabledに変更

 ※最下部Module ThreadX SourceのShow linkage warningもDisabledに変更

③使用しているUSBX Host Class Mass Storageのエラーを消すためにUSBX SourceとUSBX Host Class Mass Storage Sourceを追加

 ※各プロパティの最下部Show linkage warningをDisabledに変更

④Generate Project Content後に全てビルドしてエラー発生

 ※プロジェクト名\synergy\ssp\src\src\framework\el\tx\tx_src\tx_thread.h:652:2: error: #error "Secure builder required to compile this file"

ちなみにTraceXのPathはウィンドウの設定から指定してあります。

よろしくお願いいたします。

Parents Reply Children
No Data