職場のPC(Windows7 Professional+Internet Explorer11)で強制終了することがほとんどですが運が良ければ何とかかふぇルネを閲覧できます。自宅のPC(Windows10+GoogleChrome)では強制終了することはないもの、非常に反応が遅くなってます。また、行間が広くスクロールをしながら読むのですが、反応が遅い事もあり内容の把握が困難です。さらに、スクロールの際には字が重なることが多くあります。書き込みはできたものの、修正方法が分かりません。よろしくご教授ください。
いまだに、かふぇルネ内を探索できていないので、全体像が掴めてません。「かふぇルネ トップページの説明」も表示できない状態です。
フォーラムから離脱でも良いかなと思ってますが、メールがたくさん来るので閉口してます。メール配信の設定などはどこらへんにあるのでしょうか?一発でたどり着かないとおそらく操作できないと思ってます。
Kijo様 管理人のAyrです。 ①どのページにアクセスしても同じですか? 特に重い動作のページがありますか。 ②ブラウザのアドオン等も確認いたしたく。
Kijo様 Ayrです。 取りあえず対策をメール致しました。