かふぇルネが思うように操作できません。

職場のPC(Windows7 Professional+Internet Explorer11)で強制終了することがほとんどですが運が良ければ何とかかふぇルネを閲覧できます。
自宅のPC(Windows10+GoogleChrome)では強制終了することはないもの、非常に反応が遅くなってます。
また、行間が広くスクロールをしながら読むのですが、反応が遅い事もあり内容の把握が困難です。
さらに、スクロールの際には字が重なることが多くあります。
書き込みはできたものの、修正方法が分かりません。よろしくご教授ください。

いまだに、かふぇルネ内を探索できていないので、全体像が掴めてません。
「かふぇルネ トップページの説明」も表示できない状態です。

フォーラムから離脱でも良いかなと思ってますが、メールがたくさん来るので閉口してます。
メール配信の設定などはどこらへんにあるのでしょうか?一発でたどり着かないとおそらく操作できないと思ってます。

Parents
  • Kijo様
    管理人のAyrです。

    ①どのページにアクセスしても同じですか?
    特に重い動作のページがありますか。

    ②ブラウザのアドオン等も確認いたしたく。

  • Ayaさん。お気遣いありがとうございます。

    職場PCは、
    Windows7 Professional Service Pack 1
    IE11.0.9600.17843(更新バージョン11.0.20になってます)
    あまり気にしていなかったのですが、アドオンの管理を確認すると、HGSEALED for Web BHOとSunのJavaコンソールが有効
    です。
    この環境では強制終了を問うダイアログボックスが圧倒的に多く出現します。
    本日も15時ごろからはまったくつながらなくなってしまいました。
    つながってもどのページでも反応が異常に遅いです。
    サイインしたつもりでもその後に進まない事が多々あります。
    投稿した際にエラー表示もしばしば出ます。


    自宅PCは、
    Windows10 Home
    Google Chrome 55.0.2883.87m
    です。
    こちらもいつでもどのページでも反応が遅いです。

    両PC共に空白のスペースが目立つので、全て表示されていないのでとも思います。
    書き込みに図を貼り付けるような事はまったくできそうにありません。
    メールだけは困ったものなので、何とか配信ストップだけはやりたいところです。
    やはりEdgeですかね!
Reply
  • Ayaさん。お気遣いありがとうございます。

    職場PCは、
    Windows7 Professional Service Pack 1
    IE11.0.9600.17843(更新バージョン11.0.20になってます)
    あまり気にしていなかったのですが、アドオンの管理を確認すると、HGSEALED for Web BHOとSunのJavaコンソールが有効
    です。
    この環境では強制終了を問うダイアログボックスが圧倒的に多く出現します。
    本日も15時ごろからはまったくつながらなくなってしまいました。
    つながってもどのページでも反応が異常に遅いです。
    サイインしたつもりでもその後に進まない事が多々あります。
    投稿した際にエラー表示もしばしば出ます。


    自宅PCは、
    Windows10 Home
    Google Chrome 55.0.2883.87m
    です。
    こちらもいつでもどのページでも反応が遅いです。

    両PC共に空白のスペースが目立つので、全て表示されていないのでとも思います。
    書き込みに図を貼り付けるような事はまったくできそうにありません。
    メールだけは困ったものなので、何とか配信ストップだけはやりたいところです。
    やはりEdgeですかね!
Children
  • Kijo様

    Ayrです。
    取りあえず対策をメール致しました。

  • Windows10 Home + Microsoft Edge だとストレスなく操作できそうです。これから新かふぇルネを徘徊してみます。皆様、いろいろとお騒がせしました。ありがとうございました。
  • Kijo様

    Ayrです。Windows10 Home+Google Chromeで使えないのは気になりますがよかったですね。
    こちらでもWindows10Enterprise でGoogle Chrome、IE11、FierFoxでも試しましたが動作してました。。また何かありましたらお知らせください。