早送りボタンを付けてほしい

少し前も話題になりましたけど、3ページ目(リプライ45個)ができないと早送りボタンがつかないのはちょっと使いにくいです。

リプライが31個から44個までの状態だと画面を一番下までスクロールしてページをめくって、もう1回画面をスクロールしてもう一度ページをめくらないといけないのは、なにげに大変です。

キャンペーン中なので、各スレッドの投稿数も多くなっていますし^^

Parents
  • 管理人のAyrです。

    すみません、その機能は実装されていません。
    クラウドベンダーに提案させていただきます。

    尚、一時しのぎになりますが書き込みが2Pを超えると早送りマーク(▶▶)が出て最後のページに飛べるようになります。それとURLの末尾の=1、=2、=3がページを表すのでここに数字を入れると各ページにダイレクトに飛べます。
  • Ayrさん
    クラウドベンダー対応ありがとうございます。
    今は、早送りマークが出てくるのは「2ページを超える」=「3ページ以降」ってことですよね。
    徐々に使いやすくなることを期待しています^^
Reply
  • Ayrさん
    クラウドベンダー対応ありがとうございます。
    今は、早送りマークが出てくるのは「2ページを超える」=「3ページ以降」ってことですよね。
    徐々に使いやすくなることを期待しています^^
Children
No Data