早送りボタンを付けてほしい

少し前も話題になりましたけど、3ページ目(リプライ45個)ができないと早送りボタンがつかないのはちょっと使いにくいです。

リプライが31個から44個までの状態だと画面を一番下までスクロールしてページをめくって、もう1回画面をスクロールしてもう一度ページをめくらないといけないのは、なにげに大変です。

キャンペーン中なので、各スレッドの投稿数も多くなっていますし^^

Parents
  • わわいです
    なんかキャンペーンのせいなのか、最近は無駄な馴れ合いや雑談でスレッドが伸びてるので、2ページ超えると最初から読まないことにしてます
    #明らかなネタスレッドも目につきますなー

    キャンペーンが終わるのを心待ちにしてます。。
  • わわいさん
    だってRulz事務局がそれを狙ってキャンペーン始めたんですから、当然の成り行きです^^;
    次回はルンバかハンディ掃除機が賞品だと嬉しいな~
Reply Children
  • Kirin 様

    管理人のAyrです。

    早送りボタンつけました。ページ数は固定で表示されてしまいますがいかがでしょうか?

  • Ayrさん
    ありがとうございます!
    欲を言うと、今何ページ目にいるかがわかると助かります。
    もしくは1ページだけ前・後ろにページをめくるボタンもあれば^^

    それと、画面の一番下にも同じボタンが欲しいです。

  • Kirin様

    管理人のAyrです。
    すみません、色々Tryしましたが新にご要望いただいた機能は今のところ実現は無理そうです。
  • Ayrさん
    いろいろありがとうございます。
    上にも下にも送るボタンが付いたので、使い勝手はすこぶるよくなりました。
    当面は、今のままでも良さそうです^^