実装工場でDIP用の自動フロー機を使っているのを見かけますけれども、ホレボレする作業性能ですよ。 これ、うちの実験室にも欲しいです。
リンク先に実演動画がありますので是非ご覧ください。 mmy-system.com/.../
IKUZOさんふつうの半田ポットは半田が溶けているだけですけど、
↓噴流式は下から半田が吹き上がっていきます。
http://www.adogawa.co.jp/%E9%83%A8%E5%93%81%E5%AE%9F%E8%A3%85/3190.html
IKUZOさん
ポイントタイプの小型フロー機は、溶けた半田を回転ポンプで押し出すことで噴流しますけれども、 下の図だとポンプ5を回転させて下方向に圧力を掛けると、パスカルの原理で噴流側にも同じ圧力が掛かります。ポンプの回転側で噴流量を調整できます。
大型のものは直接プロペラで押し上げています。
当然ポンプは耐熱性があるもので、通常工場では一度暖めたら24時間連続運転させていると思います。(半田が入った状態で固まるとメンテナンスが大変そうなので)
https://www.google.com/patents/WO2010110341A1