かふぇルネ面白いですね♡マイコンやデバッグについて、他の人の質問に回答することで、調べて、考えて、閃くので、投稿者と一緒にスキルアップができます!経験やマイコンのユーザーズマニュアルから推測できる範囲で回答していますけれども、たまに嘘や思い込みもあるかもしれません。でも、そんな時は、優しいスタッフの方がフォローしてくれると思うので気軽に投稿していきますね。経済用語で「ピア効果」と呼ばれる現象があって自分と同程度か上のライバル達と競争することで実力が上がっていきます。ライバルはチョコさん!今日はチョコさんよりも早くを回答することを目指してみましたけれどもチョコさんのお仕事を取ってしまったかな?と反省しています。なんて冗談ですけどね。でも、ここ一ヶ月くらいでなんとなく、かふぇルネの雰囲気が分かりました。
最後のページにジャンプ
ひさびさのつぶやきです♡私はハード屋さんなんですけども、ソフトを一緒にやっている人達と付き合いが長くなると、その人が嵌りやすいクセや歴史みたいなところが分かってきます。ソフトにバグがあると、その動きから、ソフト屋さんはもしかして仕様書の「この部分」を「こう理解」したのかな、とかって想像がつきます。一人じゃなかなか気づかないバグの原因も二人で考えると、サクサク解決することが多いですね。でも根本原因は、仕様書の表現が曖昧だったり記載漏れだったりしますけど、逆にキッチリしている仕様書だと情報量が多すぎて大切なところを見逃す危険性が出てきますね。万人に「過不足無く」ってのは難しいのかなと思います。
なんかキャンペーン賞品のセミナー画像をみると結構女子率高いですねー。
ライトなソフト系セミナーだと女子率は割と高めで10%くらいですけども、込み入った組み込みソフトとか、ハード系だと2,3%がいいところですね。 熱設計とかアナログとかになると、ほぼ皆無になっちゃうのが寂しいところです。 見かけても比較的若い方が多いですし。
ちょうど来週、IEEE主催のWomen In Engineering 2014なんてセミナーがありますけども、 新進気鋭の女性技術者達が勢ぞろいということで、ご興味ある方はどうぞ。
http://www.ieee-jp.org/japancouncil/affinitygroup/WIE/20140705/
リッチフォーマットを使うと本スレが見れなくなっちゃうんで、こちらの面でもやり難いですよね。
「Kirinさんのように図を貼り付ける」のはどうやるですか?、前にシェルティ さんに聞いたときには「普通にやっています、特別な操作はしていません」、ということでした、それ以来何度か挑戦したのですが、RICH FORMATTINGでファイル添付は出来るのですが、応答の時は出来ないのです、ただ新規ポストに限っては画像の貼り付けができることは確認しています、なにか初期設定の問題なのでしょうか?
すとさん
Telligent社のプラットフォームなので、あんまり自由にカスタマイズできないんですかねー。メニューとか個人設定とかの日本語化も進んでませんし。
IKUZOさん
リッチテキストモードで赤丸のボタンを押せば画像を挿入できますよ。
Kirin さん
赤丸のボタンですね、なるほどできました
ありがとうございます。
これは...仕様なんでしょうか?
期待してかふぇるねメンバーになったんですけど、変化ありませんでした!
知らないうちにプロフィールの右上にランク・バッチが増えてる! って何だろ、これ?
Test Rank name A
なんでしょう?
kirin様
アメリカのRulzの方で頻繁に書き込みされてますか?
Rulzの方の機能のようです。
IKUZOさんホント何なんでしょうねTEST rankって。
Ayrさん EDN時代から書き込みしていたKijoさんNAKAさんすとさん魚返如水さんあたりにも付いているので アメリカの方とは別なような気もします。 もしや、書き込み100個以上とかで表示されるんですかねー? おまけ機能ですけど、なんだか得した気分ですね。
ちなみにアメリカRulzでこのバッチが付いている人はいないようです。
このバッチがついているかどうか見ると、興味深いですね、単に古くからやっているというだけではないのではと思います、やまさんとかリカルドさん等も付いていないみたいで、けっこう古いのではないかと思いましたが、何のためにこれが付くのか、はっきりしていただくと、もっと面白くなると思いますが、うーん自嘲しなさいとかいうことかも、EDN時代ということですが最初はEDNの中にあったのですか?オフィシャル認定とか、プラチナクラスとかはっきりしたネーミングの方が良いかもしれませんね。
Rulz Adminです。お騒がせして、申し訳有りません。評価中の機能が誤って、表示されてしまいました。まだ、評価中に就き詳しいことは申し上げられませんが、御察しの様に投稿数等に応じて付与されます。まだ、適用するかも未定ですので、現時点は、本機能は、OFFにさせて頂きます。申し訳ございません。適用する事になりましたら、改めて、ご案内させて頂きます。
Administratorさん
そーゆーことですか、りょうかいです。 でも、私的にはギフトカードよりも、こーゆーバッチの方が嬉しいかもです。プライスレスですからねー。
気づけば、本家Rulzにログインしたままで日本語Rulzに書き込みできるようになりましたねー。前は、日本語Rulzに書き込む際は、本家をログアウトするのが手間でしたけど、ちょっと便利になりました^^
ログインシステムが変わって改善されたみたいですね。
アイコンにバッジが付くようになりました! バッジがどんどん増えていくとアイコン表示が大変なことになりそうですけども、どんな風になるか楽しみですね。
それにしても、なんだか結構いっぱいルネサスさんから頂いちゃってありがとうございます。
なんか私だけDiscussion Starter I ? のバッチが付いてないT_T IIとIIIは付いているのに!
最近バッチが増えて嬉しいような、楽しいような感じ?
Kirinさんならびにユーザの皆様、 かふぇルネ管理人Ayrです。 このたびは、バッジの付与で皆様を混乱させることになり申し訳ありません。 9/14にユーザフォーラムを運用しているシステムのアップデートの適用を行った際に、 システムがデフォルトで準備しているバッジ付与の設定がONに変更されてしまったため、 予期しないバッジが表示されてしまう状況となりました。 申し訳ございませんが、今回付与されたバッジはのちほど取り消させていただきます。 今後動作を十分確認した時点で運用開始する予定ですので、いましばらくお待ちください。 なお、前回のキャンペーンで付与されたバッジはそのまま残ります。
Ayrさん
なるほどそーゆーことでしたか。凄い数のバッジが付いてて、びっくりしちゃいました。
ちなみに、本家の方ではバッヂがいっぱい放出されているみたいです。
Know-it-all レベルⅢですって。Know-it-all って「知ったかぶり」のことみたいですけども、ばれちゃったかな^^;
https://en.wikipedia.org/wiki/Know-it-all wikiには否定的なことしか書いてありませんけれども、Rulzではポジティブな意味で使っているのかな^^