【雑談】半導体不足

皆さんこんにちは、fumisと申します。

半導体不足が取り沙汰されるようになって久しいですが、皆さんの会社はいかがですか?
弊社では在庫品でやりくりしたり、置き換え品で対応したりしていましたが
それも在庫が尽きてきて、どうしたもんかなといった感じです。

部品は主に電子通販サイトから仕入れている関係で、
半導体商社さんとはあまり接点がなく情報に疎いです。
IC全般やコネクタ等々の、解消の見通しが立ってきたとかそういった情報ありますか?
ネットニュースを見ると、今年も駄目そうという見方が多いみたいですが。

どこの会社も同じかと思いますが、困ったものですね。

Parents
  • NAKAといいます。

    依然厳しいですね!

    在庫のある部品で設計変更したり、評価ボードなどがあるものは、CPUや主要部品を剥がして、試作基板に貼り直したりして対応したりしてます。(~_~;)

Reply
  • NAKAといいます。

    依然厳しいですね!

    在庫のある部品で設計変更したり、評価ボードなどがあるものは、CPUや主要部品を剥がして、試作基板に貼り直したりして対応したりしてます。(~_~;)

Children
No Data