こんにちは
SLG46826V-DIPに何を書き込んだか分からなくなってしまいました
何が書き込まれているか確認する方法は無いでしょうか?
こんにちわ!
私も以前何を書き込んだか分からなくなってしまいました。
下記の方法で読み出しができました。
*ただし、メモリのreadのセキュリティ設定していると読み出せない可能性があります。
Go Configure Software Hubを使用してデザインデータを読み取ることが出来ます。新規でツールを立ち上げて、SLG46826を選択、「Debug」→使用している評価ボードで対象のSLG46826V-DIPを接続します。接続後にツール画面右側に出ている書き込みなどを行う画面上で、「Read」クリックするとSLG46826V-DIPに書き込まれているデザインデータを読み出すことが出来ます。*設定値情報のみなので、ツール上の配置などは適当になってしまってます。。
ご参考になれば幸いです。
こんにちは、Shinさん
Readでデータ読み出せました、有難う御座いました