SLG46826の書き込みデータについて

こんにちは

SLG46826V-DIPに何を書き込んだか分からなくなってしまいました

何が書き込まれているか確認する方法は無いでしょうか?

Parents
  • こんにちわ!

    私も以前何を書き込んだか分からなくなってしまいました。

    下記の方法で読み出しができました。

    *ただし、メモリのreadのセキュリティ設定していると読み出せない可能性があります。

    Go Configure Software Hubを使用してデザインデータを読み取ることが出来ます。
    新規でツールを立ち上げて、SLG46826を選択、「Debug」→使用している評価ボードで対象のSLG46826V-DIPを接続します。
    接続後にツール画面右側に出ている書き込みなどを行う画面上で、「Read」クリックするとSLG46826V-DIPに書き込まれているデザインデータを読み出すことが出来ます。
    *設定値情報のみなので、ツール上の配置などは適当になってしまってます。。

    ご参考になれば幸いです。

Reply
  • こんにちわ!

    私も以前何を書き込んだか分からなくなってしまいました。

    下記の方法で読み出しができました。

    *ただし、メモリのreadのセキュリティ設定していると読み出せない可能性があります。

    Go Configure Software Hubを使用してデザインデータを読み取ることが出来ます。
    新規でツールを立ち上げて、SLG46826を選択、「Debug」→使用している評価ボードで対象のSLG46826V-DIPを接続します。
    接続後にツール画面右側に出ている書き込みなどを行う画面上で、「Read」クリックするとSLG46826V-DIPに書き込まれているデザインデータを読み出すことが出来ます。
    *設定値情報のみなので、ツール上の配置などは適当になってしまってます。。

    ご参考になれば幸いです。

Children