pin設定のpin設定で[Analog input/output]について

こんにちは、NAKAと申します。

pin設定で[Analog input/output]した場合、

pinからのアナログ出力って温度センサー以外にどんなものがありますでしょうか?

アナログ入力はアナログコンパレータやOPアンプの他どのような用途がありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。




  • NAKA様、ご質問ありがとうございます。

    SLG46826については他にVREFの出力が挙げられます。

    ベースダイ(GreenPAKの種類)毎にはデータシートを参照いただければと思います。

    Pin DescriptionのInput/Output Optionsをご確認ください。"Analog"と記載あるものが対象になります。

    (添付はSLG46826のデータシートになります。)

    以上、よろしくお願いいたします。