こんにちは、NAKAと申します。
pin設定で[Analog input/output]した場合、
pinからのアナログ出力って温度センサー以外にどんなものがありますでしょうか?
アナログ入力はアナログコンパレータやOPアンプの他どのような用途がありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
NAKA様、ご質問ありがとうございます。
SLG46826については他にVREFの出力が挙げられます。
ベースダイ(GreenPAKの種類)毎にはデータシートを参照いただければと思います。
Pin DescriptionのInput/Output Optionsをご確認ください。"Analog"と記載あるものが対象になります。
(添付はSLG46826のデータシートになります。)
以上、よろしくお願いいたします。