CS+:ブレークポイントを外す

久々に質問します。

デバックが順調に進んでいるのですが、困った事があって、質問します。

 

私のやり方もどうかとは思っておりますが・・・・・・それは、棚に上げて・・・・・

 

複数のブレークポイントを、一斉に解除する方法って、どうするのでしょうか?

ブレークポイントをあっちこっちにかける癖があり、期待していない処でブレークしてイライラ・・・・・

どこに、ブレークをかけたかも、よく忘れて・・・・・・

一斉に外す方法があれば、教えてください!

  • チョコです。

    ツールバーの"表示"のプルダウン・メニューから"イベント"を選択します。

    イベント・ウィンドウにブレーク・ポイントが表示されるので、消したい

    ブレーク・ポイントをCTRLを押しながら複数選択し、イベント・ウィンドウ

    のアイコンの左端の"×"をクリックすれば、一気に消せます。

  • チョコさん

    ありがとうございます。大変助かります!

    この窓って、そう言う意味だったんですね・・・・・・・

    マニュアル、ヘルプを参照したつもりだったのですが・・・・・・・

    もっと、がんばらんっと!

    今後も、何かしら質問が出るかと思いますが、よろしくお願いいたします。