久々に質問します。
デバックが順調に進んでいるのですが、困った事があって、質問します。
私のやり方もどうかとは思っておりますが・・・・・・それは、棚に上げて・・・・・
複数のブレークポイントを、一斉に解除する方法って、どうするのでしょうか?
ブレークポイントをあっちこっちにかける癖があり、期待していない処でブレークしてイライラ・・・・・
どこに、ブレークをかけたかも、よく忘れて・・・・・・
一斉に外す方法があれば、教えてください!
チョコです。
ツールバーの"表示"のプルダウン・メニューから"イベント"を選択します。
イベント・ウィンドウにブレーク・ポイントが表示されるので、消したい
ブレーク・ポイントをCTRLを押しながら複数選択し、イベント・ウィンドウ
のアイコンの左端の"×"をクリックすれば、一気に消せます。
チョコさん
ありがとうございます。大変助かります!
この窓って、そう言う意味だったんですね・・・・・・・
マニュアル、ヘルプを参照したつもりだったのですが・・・・・・・
もっと、がんばらんっと!
今後も、何かしら質問が出るかと思いますが、よろしくお願いいたします。