E1の14pinコネクタをTri State Bufferで抜き差しを模擬したいと考えています。
目的は、E1を用いてFlashする操作を自動化するために、
WindowsPC上からE1の14pinコネクタを抜き差しできるようにすることです。
ピンの入出力が一意に決まっているピンについては、特に問題ないのですが、
7pin LPDIOは入出力なので、困っています。
どのような回路にすれば、Tri State Bufferで入出力双方向のピンの抜き差しを再現できますか?
よろしくお願いします。
Tri State Bufferではないけど4066などのアナログSWはダメですか?
実際に、4066で試したのですが、
できませんでした。原因究明してみます。