車載用は禁止?

毎度お世話になってます。

ときどき「車載用はここに書くな」的な記述を見るのですが、禁止なんですか?

自分はCANやLIN内蔵部品のソフトを作ることが多いんですが、質問/回答してはまずいですか?

Parents
  • 皆様。
    うむむ~結構微妙な部分もあるようで「様子を見ながら質疑応答」って感じになりそうですかね。
    質問/回答を出す前に・・・ちょっと立ち止まり、出してみて、やばそうなら引っ込める。
    顔色をみながらの日本的対応ってことで。
    LINはドライバとの絡みがあったり、ちょっとクセがあったり、ネットでの情報も少ないので出来れば色々とアイデアを教えて頂きたいと思ってたんですが難しいのかもですね。
Reply
  • 皆様。
    うむむ~結構微妙な部分もあるようで「様子を見ながら質疑応答」って感じになりそうですかね。
    質問/回答を出す前に・・・ちょっと立ち止まり、出してみて、やばそうなら引っ込める。
    顔色をみながらの日本的対応ってことで。
    LINはドライバとの絡みがあったり、ちょっとクセがあったり、ネットでの情報も少ないので出来れば色々とアイデアを教えて頂きたいと思ってたんですが難しいのかもですね。
Children
  • Moo様

    LINについて不勉強なのですが、車載用途以外にLINを使われることがあるのでしょうか?
    (医療系で使うような話も聞いたことがある気がしますが)

    CANであれば、私のような産機/建機/農機の業界でも使いますので、
    『「CAN=車載"専用"」ではない』として、過去に指摘を受けたRH850や車載専用とうたっているRL78/D1A以外では
    話をしてよいと受け取っています(kijo様やリカルド様が仰っていることに起因すると思います)

    通信規格でNGということはなく、製品によってはNGなのかと。