毎度お世話になってます。
ときどき「車載用はここに書くな」的な記述を見るのですが、禁止なんですか?
自分はCANやLIN内蔵部品のソフトを作ることが多いんですが、質問/回答してはまずいですか?
Moo様 LINについて不勉強なのですが、車載用途以外にLINを使われることがあるのでしょうか? (医療系で使うような話も聞いたことがある気がしますが) CANであれば、私のような産機/建機/農機の業界でも使いますので、 『「CAN=車載"専用"」ではない』として、過去に指摘を受けたRH850や車載専用とうたっているRL78/D1A以外では 話をしてよいと受け取っています(kijo様やリカルド様が仰っていることに起因すると思います) 通信規格でNGということはなく、製品によってはNGなのかと。