RH850/F1Lのクロック設定について

初めまして、naoと申します。

 

現在適合関係の調査のため、RH850/F1Lを使用してテストドライバを作成中しております。

ですが私自身組み込みの経験がほとんどなく、以前別のマイコンで作業した時はRPDLというライブラリ群を使用していました。

そのため、レジスタを直接いじってのクロック設定というのがよくわからず、現在作業が難航中です。

どなたかもしよければ、お教えいただけないでしょうか。